기준 온도계 CTP5000은 표준 교정부터 현장 온도 측정까지 모든 용도에 사용할 수 있는 전 범위 백금 저항 온도계(PRT)를 제공합니다. '기성품' 범위는 요구에 맞게하지 않을 경우 온도계 공급 사용자 정의 거의 모든 사양을 제조 할 수 있습니다.
백금 저항 온도계를 교정 할 때 WIKA는 사용 기준 저항의 범위를 제공합니다. 정밀 온도계로 보정된 프로브를 사용하면 보정 데이터를 기기의 메모리에 저장하거나, 편의성을 위해 ASL SMART 프로브를 사용하는 경우 기준 온도계 커넥터에 있는 전자 메모리 칩에 보정 데이터를 저장할 수 있습니다. 따라서 SMART 프로브를 채널이나 기기 간에 이동하는 것이 용이하며, 교정 데이터가 SMART 프로브 커넥터에 저장되어 있어 현재 사용 중인 기기의 채널에 교정 데이터를 입력할 필요가 없습니다.
교정을 위해 테스트 항목과 표준 기준 온도계 는 온도 조절 장치에서 동일한 온도로 가져옵니다. 안정한 온도에 도달하자마자, 시험 항목을 판독하거나 출력 신호는 표준 온도계에 비해 (저항, 열전 전압 기준 신호)를 측정합니다. 이 비교 방법을 사용하면 측정 불확실성을 상당히 줄일 수 있으며, 온도 조절 장치의 표시만 고려되는 것이 아닙니다