取付深さが小さいDI10デジタルインジケータは、取り付けスペースの限られたアプリケーションでの取り付けに理想的です。この小さな挿入深さの結果、他のインジケータが大きすぎるアプリケーションで使用することができます。
デジタルインジケータは、業界標準の4 ... 20 mA ループ信号に適しています。ディスプレイの電源は電流ループから直接供給されるため、追加の電源は不要です。
ディスプレイは、使いやすい操作を可能にする論理的に構造化されたメニューによってパラメータ化されています。設定は前面のコントロールキーを使用して行うことができます。
パラメータ化により、表示範囲とオフセットの設定が可能になります。
さらに、センサ信号は最大10個のプログラマブルポイントで直線化することができます。表示時間は0.1〜10秒の間で変化させることができます。メニューシステム内の演算子による意図しない変更を防止するために、プログラミングロックを作動させることができます。
最小/最大値の検索は、コントロールキーの簡単な操作によって行われます。
2つのPhotoMOS出力がオプションとして利用可能で、調整可能なヒステリシスは互いに独立しています。
電気パネル以外の設置に便利なディスプレイは、保護等級IP 65を備えた実用的な壁掛けエンクロージャでも使用できます。