지속적인 모니터링
배출 모니터 모델 GA35는 밀폐된 공간에서 SF6 가스 농도를 감지하도록 특별히 설계되었습니다. SF6 가스를 처리하거나 보관하는 경우 부적절한 작동이나 누출로 인해 유해한 양의 SF6 가스가 유출될 수 있습니다.
GA35 모델을 사용하면 최대 250 m2 의 면적을 제어할 수 있습니다. SF6 가스는 공기보다 5배나 무겁기 때문에 고농도 SF6 가스의 경우 호흡 공기가 치환되어 질식할 위험이 있습니다.
GA35는 NDIR센서를 사용해 지속적으로 주위 공기를 제어합니다. 일반적으로 샘플은 대량의 SF6 가스가 단시간 내에 빠져나갈 수 있는 가스 탱크 또는 가스 절연 개폐기 근처에서 영구적으로 채취합니다.
신뢰도 높은 경고
공기에 유해가스 포화 시, 큰 경보름이 울립니다. SF6 가스는 주변 공기에 비해 분자량이 높아 가라앉기 때문에 샘플링 박스를 지면 근처에 설치하는 것이 유용합니다. 샘플링 박스와 호스 연결부에 입자여과기가 있어, 다른 불순물에 의해 잘못된 경보가 울리지 않게 합니다.
GA35의 흐름 제어는 펌프의 오류나 공급 라인이 걸렸을 때 실패 경보를 울립니다. 이는 신뢰도가 높은 작동을 위해서 입니다.