전자기 유량계는 자기장을 통과하는 도체가 그 자기장에 수직으로 향하는 전위를 생성하는 패러데이 원리를 기반으로 합니다. 플로우 튜브는 두 개의 플랜지와 두 개의 코일로 둘러싸여 있습니다. 코일을 통과하는 전류에 의해 생성되는 자기장은 측정되는 유량에 비례하는 전극의 전위차를 유도합니다.
계측기에 직접 부착되거나 분리된 WIKA 신호 변환기(예: 모델 FLC-608)는 전류를 생성하여 자기 코일에 전류를 공급하고 전극 사이의 전위차를 감지하며 신호를 처리하여 유량을 계산하고 외부 제어 시스템과의 통신을 관리합니다.
FLC-2100F 모델은 혁신적인 파이프 연결 기술을 사용하여 용접 없이도 안전하고 쉽게 설치할 수 있습니다. 조립에는 일반적인 수공구가 사용됩니다.
Victaulic® 파이프 연결은 1919년에 특허를 받았습니다. 오늘날에는 전 세계적으로 안전성과 신뢰성을 높여 빠른 운영이 가능하도록 보장합니다.
Rilsan® 라이닝은 폐수, 해수, 탄화수소 또는 화학 물질과 같은 자극적인 매질에 의한 부식에도 금속 부품을 안정적으로 보호합니다.