유압식 포스 트랜스듀서 모델 F1112, 버전 NS 3 x 16은 3-jaw chuck의 클램핑 힘을 정기적으로 테스트하는 데 적합합니다. 이를 통해 클램핑 jaw를 최적으로 활용할 수 있습니다.
유압력 측정은 다양한 어플리케이션에서 발생하는 힘을 측정하고 표시하는 간단한 방법입니다.
힘은 유압 원리를 이용하여 측정됩니다: 피스톤에 작용하는 힘이 압력 증가를 초래하며, 이는 연결된 디스플레이 장치에 시각적으로 표시될 수 있습니다. 디스플레이 기기의 눈금은 다양한 단위(예: N, kN, kg, t)로 정의할 수 있습니다.
누수 기밀성 보증
유압력 측정 장치의 누출 기밀에 대한 보증이 5년으로 연장되었습니다. 이 기간 내에 누수가 시작되는 포스 트랜스듀서는 무상으로 수리해 드립니다.
포스 트랜스듀서 장치를 의도대로 사용해야 5년 보증 연장의 전제 조건이 됩니다.