El transductor de fuerza hidráulico tipo F1112 versión NG 3 x 16 es óptimo para la comprobación periódica de la fuerza de sujeción de mandriles de 3 mordazas. De este modo se garantiza un uso óptimo de los dispositivos de sujeción.
La medición de fuerza hidráulica es una forma sencilla de medir y visualizar las fuerzas que se generan en diversas aplicaciones.
La fuerza se mide según el principio de la hidráulica: La fuerza que actúa sobre un pistón provoca un aumento de presión que puede visualizarse en un display. La escala del instrumento se puede definir en varias unidades (p. ej. N, kN, kg, t).
Garantía de estanqueidad
La garantía de estanqueidad del dispositivo se amplió a 5 años.2) Si un transductor de fuerza presente fugas dentro de este período se procede inmediatamente con la reparación del mismo sin cargo.
1) Para cargas nominales inferiores a 500 N, la precisión es de ±1,6 % Fnom para todos los instrumentos de medición conectados.
2) El uso de la unidad de medida de fuerza según lo previsto es un requisito previo para la ampliación de la garantía de 5 años.