高い耐久性
二重保護されたGA45ガスリカバリーバッグは、ガス漏れに強いプラスチックで製造されています。本製品はスイッチギアの内部でお使いになられることを前提として設計されています。
本製品は、通常のSF6が分解して発生するガスに対しての耐食性があり、安全に分析後のガスを一時保管することができます。
環境に対して安全
持ち運び可能なガスバッグとして、SF6ガスの分析計のオプションとしてお使いください。SF6ガスは非常に高い温室効果があるガスであると、京都議定書にて言及されています。
省スペース
使用しないときには折り畳み、保管スペースを最小とするように設計されています。広げれば、最大110リットルを入れることができます。
簡単操作
自閉式のクイックカップリングにより各種分析計に接続できる状態にて配送いたします。破裂防止として安全弁が付属しています。ガスバッグが破裂しないように、80mbar未満でご使用ください。
再使用
本ガスバッグを再使用するためには、内部のガスを完全に抜いてください。WIKAのGTU10は、そのために最適な装置です。ガスはボンベの中で液化して保存するか、ポンプで安全が確保された装置に移送してください。
もしくは、ガスコンパートメントに保管してください。
本ガスバッグは軽量であるため、ポンプを持ち運ぶことが困難な箇所でも、一時的な保管用として使用することができます。