コンパクトオリフィスプレートは液体、ガス、蒸気の測定を容易に行うことができます。
差圧式流量計は多くの用途に使用されます。プライマリーフローエレメントとして、オリフィスプレートは最も一般的な手法となっています。オリフィスプレートは設置及び取扱いが容易であることでも知られています。
プライマリーフローエレメントによって発生した差圧は、通常、差圧伝送器によって流用に比例した電気信号に変換されます。
コンパクトオリフィスプレートは据付が容易なうえ、イニシャルコストを抑えます。差圧伝送器とバルブマニホールドは圧力栓経由で接続されます。この測定方法はライン圧力を除外できるという利点があります。
コンパクトオリフィスプレートは標準で2つのベータ値を提供しますベータ値に対してお客様固有の要求がある場合、ソフトウェアでプロセスのデザインと選択を簡素化することができます。