El transductor de fuerza hidráulico tipo F1119 (NG 20) se utiliza para la detección y visualización sencilla y económica de valores de fuerza en mordazas y sistemas de sujeción con rangos de medición de 320 N a 120 kN. La carcasa plana de este transductor de fuerza de compresión permite una medición estable.
La medición de la fuerza se basa en el principio hidráulico: La fuerza que actúa sobre un pistón provoca un aumento de presión que se visualiza en una instrumento de visualización acoplado. La escala del dispositivo de visualización puede diseñarse en diferentes unidades, p. ej. N, kN, kg, t.
Garantía de estanqueidad
La garantía de estanqueidad de la unidad de medición de fuerza hidráulica se amplió a 5 años.2) Si un transductor de fuerza presenta fugas en el periodo indicado se procede inmediatamente con la reparación, sin cargo.
1) Para fuerzas nominales inferiores a 500 N, el error de linealidad relativo es ±1,6 % Fnom para todos los instrumentos de medición conectados.
2) El uso de la unidad de medida de fuerza según lo previsto es un requisito previo para la ampliación de la garantía a 5 años.