用于填充、净化和回收SF6 气体
气体绝缘开关、线性加速器和其他SF6 气体填充设备的充气、净化、抽空和排气
适配各种应用的理想设备——GPU平台GPU平台的气体处理设备能够确保安全、直观地进行从初始填充到处理的完整过程。该平台有4种版本可选。
极高安全性——S型号系列GPU-S-2000和GPU-S-3000机型配备了附加SIL2安全控件,这在市场上是独一无二的。因此,在技术上而言,不可能出现操作错误和SF6 气体排放。
所有型号的GPU平台均可选择配备过滤程序,允许在现场将SF6 气体直接过滤至所需湿度。
SF6 服务设备是一种有效、可靠解决方案,超出了当前IEC标准中关于SF6 气体处理的要求。
此类设备服务间隔时间较长,超过2,500个小时,因而可以缩短停机时间,使其具有高度的耐用性,随时可投入使用。
"GPU series: SF₆ service equipment"
The GPU-S series is the first handling equipment o...