SF6 가스 충전 장비의 습도
전력망 사업자의 중전압 및 고전압 개폐장치에서 SF6 가스는 매우 효율적인 절연 매체로 작용하며 스위칭 과정에서 아크 담금질로 작동합니다.
절대적으로 순수한 SF6 가스는 극소수의 장비에서 발견되기 때문에 현실은 일반적으로 다릅니다. 존재하는 반응물의 양에 따라, 에너지 투입 후 습도가 가장 빈번하게 발생하는 경우 독성이 강한 분해 생성물이 형성됩니다. 또한 분해 생성물은 탱크의 표면을 강력하게 공격할 뿐만 아니라 개폐기의 절연 재료의 절연 강도를 점진적으로 감소시킵니다.
작동 중 장비의 가스 탈수
가스 탈수 시스템인 GAD-2000 모델은 SF6 가스로 채워진 장비의 습도 함량을 줄일 수 있습니다. 가스를 빼내어 독립적으로 건조시킨 후 다시 가스통에 채웁니다. 구현된 SIL2 안전 제어와 가스 밀도 모니터의 상태 쿼리로 구성된 이중 안전 시스템을 통해 스위치 기어 작동 중 위험과 문제 없이 실행할 수 있습니다.
가스 탈수 시스템에는 선택적으로 운영자의 모바일 장치로 데이터를 전송하기 위한 GSM 모듈을 장착할 수 있습니다. 예를 들어, 공정의 예상 남은 시간 또는 가스실의 현재 습도 값에 관한 정보와 필터 교체와 같은 필요한 서비스 작업에 대한 정보가 전송됩니다.