モデルCTR6000は、抵抗ブリッジ回路を使用した高精度温度計です。CTR6000は、直流回路の最新測定技術を使用しています。この計測技術はASLが保有していたものであり、それをCTR6000にも発展させ、継承させております。
CTR6000は、大きな画面を備え、どなたでも簡単にお使いいただけるような設計となっております。CTR6000の画面上にオプション機能がありますが、汎用的に多く使われる機能についてはボタンにて操作します。マルチチャンネルでのご使用の場合には、ASL社の以前からの製品のCTS9000 スイッチボックスシステムを、CTR6000においても使用できます。
計測データは、ソフトウェア"ULog"を使用することで、パソコンに取り込むことができます。
ACでの計測の利点をシミュレートするために、スイッチングDC電流をセンサに供給します。また追加機能として、白金抵抗センサ(PRT)とNTCセンサについてもCTR6000は計測できます。