圧力が大気圧の変動とは無関係に測定され、現場表示されなければならないと同時に、信号が中央コントローラまたは遠隔制御室に送信されることが必要な場所で、モデルAPGT43 intelliGAUGE (米国特許第8,030,990号)を使用することができます。
高品質の機械式測定システムと正確な電気信号処理システムの組み合わせにより、例え電源供給がなくなった場合でもプロセス圧力を確実に把握する事が出来ます。
intelliGAUGEモデルAPGT43.1x0は、圧力容器の動作圧力を現場表示する為の関連規格および規制のすべての安全関連要件を満たしています。機械式のポインターによりその様な状況においても圧力値を読む事が出来ます。
モデルAPGT43は、サイズが100または160の高性能ステンレス製圧力ゲージモデル532.54をベースとしています。圧力ゲージはEN837-3に則って製造しています。
丈夫な設計のダイヤフラム測定システムによりポインターが圧力に比例して回転します。安全が最重要視される自動車用途で実証された電気式の角度エンコーダーはポインター軸の位置を判別します。これは非接触センサーのため磨耗や摩擦の心配がございません。この電気信号は圧力に比例し、4...20mA出力を生み出す事が出来ます。
高品質の機械式圧力計に組み込まれた電子式WIKAトランスミッタは、電気信号伝送の利点とローカル機械式ディスプレイの利点を組み合わせています。測定スパン(電気出力信号)は機械的なディスプレイ上に自動的に設定され、レンジは4...20mAに相当して表示されます。電気的な0点も自動的に設定されます。