Il trasduttore Ultra High Purity modello WUD-2x-E è un trasduttore particolarmente compatto, ideato per la misura di pressione ad alta precisione di gas ultrapuri nell'industria dei semiconduttori. È il primo trasduttore ad utilizzare la tecnologia SDP 5003.2080 e garantisce la massima sicurezza di investimento. Grazie al minimo rumore del segnale, il sensore fornisce valori misurati precisi a lungo termine. E riesce a farlo anche in caso di elevate fluttuazioni di temperatura grazie alla compensazione di temperatura attiva. I valori misurati possono essere visualizzati sul display.
Massima sicurezza di processo attraverso File over EtherCAT®
Grazie alle tecnologia di rete EtherCAT®, il modello WUD-2x-E non deve essere scollegato dalla rete per eseguire aggiornamenti del firmware o eliminare gli errori. In questo modo vengono evitati tempi di fermo della produzione dovuti un'installazione o una rimozione non corrette, la sicurezza di processo viene massimizzata ed è possibile aggiornare gli strumenti.
Gamma di funzioni estesa
Nuove funzioni grazie all'interfaccia digitale: oltre ai valori di pressione, possono essere trasmessi anche dati di temperatura o lo stato dell'errore.
E' così possibile monitorare in modo approfondito gli strumenti e individuare i problemi precocemente. I parametri possono essere configurati in modo digitale e trasferiti da uno strumento difettoso a uno nuovo. Il sensore può essere sostituito anche mentre il sistema EtherCAT® è in funzione utilizzando la funzione hot-swap. Vengono così ridotti i tempi di fermo impianto e i costi.
Quantità modulari e adattamenti personalizzati per applicazioni OEM
La produzione si svolge con un livello di automazione elevato in camera bianca. L'elevata capacità produttiva garantisce la sicurezza di approvvigionamento. La codifica dello strumento consente di avere soluzioni con attacchi configurati in modo personalizzato.
Massima sicurezza dell'impianto grazie alla ridondanza dei cavi.
Il modello WUD-2x-E presenta due attacchi RJ-45. La ridondanza dei cavi consente una comunicazione esente da disturbi anche se un sensore nel sistema si guasta. Il vantaggio: maggiore sicurezza di processo con un rischio di tempi di fermo impianto ridotto.