오염 물질로부터 효율적인 보호
연구에 따르면 가스 절연 장비에서 방전 또는 고장이 발생하면 HF, SO2, SF4 및 SOF4 와 같은 분해 생성물이 형성될 수 있습니다. 모델 GPF-10 SF6 필터 유닛은 오염된 SF6 가스의 안정적인 처리를 보장합니다.
불화 알루미늄(AlF3) 또는 불화 구리(CuF2)와 같이 분해된 SF6 가스에서 발견되는 입자는 통합 입자 필터에 의해 효과적으로 유지되므로 작업자가 이러한 물질과 접촉하지 않습니다.
필터 유닛은 서비스 장비(예: 이송 장치 또는 흡입 펌프)를 입자, 습기 및 분해 생성물로부터 보호하기 위해 설치됩니다. 여과 후 최상의 경우 SF6 가스를 재사용할 수 있습니다.
교체 가능한 필터 카트리지
필터 카트리지는 몇 분 안에 쉽게 교체할 수 있습니다. 따라서 서비스 장비는 최단 시간 내에 다시 작동하고 완전한 효과를 발휘합니다.
최적화된 디자인
필터 장치 설계 시 높은 가스 유량과 견고한 구조에 중점을 두었습니다. 아노다이징 처리된 알루미늄 케이스는 야외에서 사용하기에 적합하고 부식에 강한 GPF-10입니다. 필터 교체 후 케이스를 단단히 다시 밀봉하여 환경에 유해한 SF6 가스의 배출을 방지합니다.