다이어프램 씰, 압력 측정기 및 모니터링 요소로 구성된 WIKA 조합은 가장 혹독하고 위생적인 측정 작업에 가장 적합합니다. 이 시스템은 SIP 공정에서 발생하는 세척 증기 온도를 견딜 수 있으며 측정할 매질과 다이어프램 씰 사이의 멸균 연결을 보장합니다.
특허받은 다이어프램 모니터링은 제약 및 생명공학 산업에서 가장 까다로운 안전 요건을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 모니터링 요소는 주로 다이어프램 상태의 전기 신호 전송에 사용됩니다. 또한 다이어프램의 상태는 빨간색/녹색 영역으로 다이얼에 표시됩니다.
다이어프램 파열 시 압력 측정기의 두 번째 내부 다이어프램이 환경과 프로세스의 안정적인 분리를 보장합니다.
다이어프램 씰을 측정기에 장착하는 것은 표준으로 직접 장착하는 방식으로 이루어집니다. 특정 용도에 맞게 명시적으로 선택된 시스템 내부의 유체가 압력을 유압식으로 압력 측정기에 전달합니다.
클램프 연결부가 있는 다이어프램 씰은 멸균 공정에서 사용하기 위해 특별히 개발되었으며 클램프를 통해 공정에 통합됩니다. 이를 통해 다이어프램 모니터링 시스템의 위생적인 프로세스 통합을 보장합니다.
WIKA 모델 DMS-FP 제품은 특허로 보호되고 있습니다(예: 미국 2018180505, 독일 102016015447, 중국 108240885 참조).