적용분야
CPP7000-X 비교 테스트 펌프는 비교 측정을 통해 기계 및 전자식 압력 측정기의 테스트, 조정 및 교정을 위한 압력 발생기 역할을 합니다. 이 압력 테스트는 실험실, 작업장 또는 측정 지점 현장에서 수행할 수 있습니다.
손쉬운 핸들링
정확하게 측정 지점에 접근하기 위해 비교 테스트 펌프에는 정밀 제어용 스핀들이 장착됩니다. 특히, 핸드 스핀들은 매우 높은 압력에서도 쉽게 돌릴 수 있습니다. 또한 CPP7000-X는 스핀들이 펌프 본체 내에서만 작동합니다. 이렇게하면 나사가 풀린 스핀들의 좋지 않은 굽힘 모멘트(bending moment)가 제거됩니다.
특히 현장 운전 시, 작동 중에도 스핀들이 회전 하는 동안 펌프의 크기가 변형되지 않는 이점이 있습니다.비교 테스트 펌프를 사용하면 큰 테스트 용량을 쉽게 채울 수 있으며, 쉽게 테스트 준비를 할 수 있도록 해줍니다.
간편한 조작
테스트 항목과 레퍼런스 측정 장비를 테스트 펌프에 연결하면 펌프 작동시 동일한 압력이 두 장비에 작용됩니다. 주어진 압력값에서 2 개의 측정 값을 비교함으로써, 테스트 중인 압력 측정 기기의 정확도 및/또는 조정이 이루어 집니다.