応用分野
CPP7000-X比較試験ポンプは、比較測定による機械式および電子式圧力測定器の試験、調整、校正のための圧力発生器として機能します。これらの圧力試験は、実験室、作業場、または測定地点で行うことができます。
簡単な操作性
測定点への正確なアプローチのために、比較試験ポンプに精密制御のためのスピンドルが取り付けられています。特に、ハンド・スピンドルの円滑な動きは、非常に高い圧力でさえ、正確なアプローチを可能にします。CPP7000-Xはさらに、ポンプ本体内のみで動くスピンドルを特徴としています。これにより、ねじが緩められたスピンドルの好ましくない曲げモーメントが排除されます。
これはまた、このポンプの寸法が、スピンドルの回転のために動作中に変化しないという利点を持ちます。
比較試験ポンプを使用すると、大量の試験媒体を容易に充填して、プライミング・ポンプをプライムすることができます。
操作が簡単
試験項目と十分に正確な基準測定機器を試験ポンプに接続する場合、ポンプを作動させると、両方の機器に同じ圧力が作用します。任意の圧力値で2つの測定値を比較することにより、試験中の圧力測定装置の正確度および/または調整のチェックを行うことができます。