적용 범위
테스트 펌프는 비교측정을 통해 기계와 전자 압력 측정 기기의 테스트, 조정, 캘리브레이션용 발전기로의 역할을 수행합니다. 이 압력테스트는 실험실, 작업장, 현장에 측정포인트에 정적으로 수행될 수 있습니다.
쉬운 작동
만약 테스트 아이템과 충분히 정확한 참고 측정 기기를 핸드 테스트 펌프에 연결 한다면 펌프를 동작시킬 시, 동일한 압력이 양 측정 기기에 걸립니다. 주어진 어떠한 압력수치에서든 두 측정값을 비교하여, 정확도 확인과 테스트중인 압력측정기기의 조정 수행이 가능합니다. 설정값으로의 정확한 접근을 위해 휴대용 테스트 펌프는 미세조정밸브를 포함하는 것이 특징입니다.
간편한 핸들링
CPP4000-X 비교 테스트 펌프는 4,000 bar (58,000 psi) 까지의 압력을 발생시키는 유압 비교 테스크 펌프입니다. CPB3800HP 분동식 테스터와 기술적인 베이스는 동일합니다. 스위칭 밸브를 가진 통합된 유얼 스핀들 펌프는 테스트 시스템의 빠른 충전이 가능하고 압력이 부드럽게 발생합니다.