モデルPG43SA圧力計はサニタリー用途のご要望により特別にデザインされました。
純機械式圧力伝送、ダイアフラムエレメントの測定原理の利用、そして高過圧安全性が安全な圧力測定を保証いたします。乾燥測定セルによって、伝送液による製品汚染のリスクは排除されます。フラッシュ溶接されたダイアフラムエレメントは、無菌対応のプロセス接続部(例クランプ、ねじ込み、VARIVENT®, BioControl®)と共に、プロセスへのデッドスペースを無くす接続が出来ます。この圧力計は例えば超高純度蒸気の生成やポータブルタンク上での外部電源供給の必要が無い独立した圧力表示器などの用途があります。
衛生的に設計されたPG43SA-Sは、CIP(適所での洗浄)とSIP(適所での滅菌)および洗い流し領域で使用できます。また、オプションでオートクレーブで完全に滅菌することもできますこのようにして、測定装置を確実かつ時間効率良く洗浄することができるケース上の簡易アクセスポイントによってゼロ点を簡単にあわせることができます。
第三者認証に基づき、PG43SA-Sは3-Aサニタリー標準に適合します。
重要な証明書や単一の測定値のリストなど、GMP準拠のドキュメントとして3.1および2.2の証明書が用意されています。