この試験セットは、スポット溶接装置の電極荷重の監視に使用されます。このセットは、荷重計と表示ユニットから構成されます。電極間に作用する荷重を試験するために、荷重計は電極間に保持されます。荷重計の中心に凹型の荷重面があります。溶接電極が接続されると、加えられた荷重の大きさを表示器で読み取ることができます。
荷重計は、せん断ビーム負荷セルとして設計されています。横方向の荷重とモーメントには反応しません。出力信号は、ケーブルを介して表示器に送られます。これにより、荷重計に動作電圧も供給されます。または、PLCから供給電圧を得ることもできます。
このタイプの荷重計には、実績のある薄膜センサー技術が組み込まれています。レーザー溶接されたセンサーは、従来の接着フィルムひずみゲージの長所をすべて備えていますが、主な短所(接着剤の温度挙動およびクリープ)の影響を受けることはありません。
校正
荷重計と表示器は、測定チェーンとして共に校正されます。12か月ごとに繰り返し校正を行うことをお勧めします。このサービスは、WIKAが迅速かつ確実に実施することができます。
納入範囲
手持ち型表示器、荷重計、プラスチックケース、充電器、2 mの信号ケーブル、製造者の試験証明書