Las sondas multipunto se aplican para la medición de perfiles de temperatura en reactores y depósitos o para la detección de denominadas "hot spots".
Una versión frecuente es el diseño banda. En esta versión, varios termopares (intercambiables si es necesiario) o termorresistencias están colocados en una cinta guia.
Para conseguir tiempos rápidos de respuesta, los puntos indivuduales de medición se aprietan mediante resortes contra la parte interior de la vaina que forma así una unidad completa con la sonda o que constitye en caso óptimo un comonente del reactor. En el cabezal que puede ser un componente del multipunto o que puede montarse separadamente en una pared o una tubería se encuentran los bornes o los transmisores de temperatura.