다이어프램 씰, 압력 측정기 및 모니터링 요소의 WIKA 조합은 가장 까다로운 측정 작업에 이상적입니다. 이 시스템은 공격적이거나 오염되거나 뜨거운 매체를 견딜 수 있으며 매체와 다이어프램 모니터링 시스템 간의 안전한 연결을 보장합니다.
특허를 받은 다이어프램 모니터링은 화학 및 석유화학 산업에서 가장 높은 안전 요건을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 이중 다이어프램 시스템에서는 압력 측정기의 두 번째 내부 다이어프램이 첫 번째 다이어프램 파열 시 환경과 프로세스를 안정적으로 분리합니다. 전체 시스템의 측정 기능은 정상적으로 작동하시만 확인 즉시 교체해야 합니다.
압력 측정기에 다이어프램 씰을 장착하는 것은 표준으로 직접 장착하는 방식으로 이루어집니다. 특정 용도에 맞게 명시적으로 선택된 시스템 내부의 유체가 압력을 유압식으로 압력 측정기에 전달합니다.
WIKA 모델 990.34 다이어프램 씰이 장착된 다이어프램 모니터링 시스템은 불산 함량이 있는 어플리케이션에서 성공적으로 사용됩니다. 모델 DMS34는 특허를 받은 WIKA 개발품이며(예: 특허 DE 19949831 참조), 추가로 출원 중인 특허(예: 미국 2018180505, DE 102016015447, 중국 108240885)의 적용을 받습니다.