SF6ガス密度は、高電圧スイッチギアにおいて、重要な監視パラメータです。もしSF6ガス密度が必要量以下であれば、スイッチギアを安全に動作させることができなくなります。
非常に厳しい環境であっても、WIKAのガス密度計はSF6ガスの漏洩に対して警報の出力を行います。
もしSF6ガス密度が、予め設定された設定点を下回った場合には、マグネットスナップスイッチが動作します。
汎用的な圧力計は、圧力計測が周囲温度や標高、大気圧の変化の影響を受けるため、SF6ガス密度の計測には適しておりません。
上記の要因は、場合によっては20%の圧力表示誤差をもたらすため、計測に大きな誤差をもたらすことがあります。
これらの誤差要因を排除するために、WIKAのガス密度計は、温度補正機能を内蔵し、密閉構造といたしました。