La densità del gas è un parametro operativo fondamentale per le apparecchiature elettriche in media tensione. Se la densità di gas non è quella richiesta, non può essere garantito il funzionamento sicuro dell'impianto.
Gli strumenti di misura della densità del gas WIKA segnalano in modo affidabile bassi livelli di gas , anche in condizioni ambientali estreme. I contatti elettrici segnalano al gestore dell'impianto quando la densità del gas scende al di sotto dei livelli stabiliti a causa di perdite.
Adatto per diverse applicazioni
Il manodensostato WIKA è sigillato ermeticamente e compensato in temperatura. In questo modo si prevengono fluttuazioni del valore misurato e falsi allarmi causati da variazioni della temperatura ambiente o della pressione atmosferica.
Tramite l'indicazione locale, la pressione con riferimento a 20 °C [68 °F] può essere letta direttamente sullo strumento. Con i contatti elettrici integrati, le operazioni di commutazione possono essere effettuate in modo semplice e rapido.