高精度
差圧式流量計は多くの技術用途に使用されます。プライマリーフローエレメントに高い精度を要求された場合の最善の手法はメーターランとなります。
メーターランはオリフィスプレートとフランジ及び上流と下流の直管から構成されています。メーターランは一つのユニットとして製造されますので、それぞれ最適な構成にすることができます。このようにして、不正確な計測を引き起こす原因を排除することができます。
用途に合わせ最適化
メーターランの標準的な使用は配管径1 ½"までとなります。それ以上の2“を超えるサイズの配管にはモデルFLC-MR-SPが対応しています
サイズや設置、タッピング位置、差圧トランスミッタの接続にかかわり無く、用途に合わせて最適な手法を提案します。