フラットバージョン (100kNまで)
リング型荷重計は、静的な直接応力の測定のために設計されています。張力や圧縮力の測定が可能で、その用途は多岐に渡ります。
これらの応力トランスデューサーは、大きな内部径のリング形状を要する試験設備などへの用途に利用されます。一般的には、スピンドルドライブとプレス機の応力測定に使用します。
注意点過度の負荷を避けるため、応力トランスデューサーは、取り付け時には電気的に接続して計測値を監視することを推奨します。
測定する応力は、応力トランスデューサーの軸に対して直角とし、横方向の力は加えないでください。この円形応力トランスデューサーにオプションの固定ネジを使うと、上部および下部にも使用できます。応力トランスデューサーの取り付け時は、平坦かつ硬い地面であることを確認してください。
オプション