ミニチュア設計(225 kNまで)
ミニチュア設計の型式F1226圧縮荷重計には特に、対応する定格負荷に対する直径と設置高さが低いという特徴があります。このステンレス鋼製の荷重計は、コンパクトな寸法と頑丈な構造により、広い範囲の工業分野で使用可能です。
この荷重計は取り扱いやすく、設置も比較的簡単です。小さな寸法により、特に非常に狭い設置スペースで圧縮荷重を測定する必要がある場合に適しています。
注
過度の負荷を避けるため、荷重計は、組み立て時に電気的に接続して計測値を監視することを推奨します。測定荷重は、その中心に加え、横からの荷重を加えないようにする必要があります。荷重計を組み立てる際は、支持面が平らになるように注意する必要があります。
オプション
信号ジャンプ