영구 모니터링
스위치 기어의 시스템 장애와 네트워크 중단을 방지하려면 가스 밀도를 지속적으로 모니터링하는 것이 필수적입니다.
GD-20-W 모델은 가스 밀도 센서의 강력한 마이크로 프로세서에서 복잡한 바이럴 방정식을 사용하여 압력 및 온도에서 현재 가스 밀도를 계산합니다. 온도 효과로 인한 압력 변화는 이에 의해 보정되며 출력 값에는 영향을 미치지 않습니다.
신호 안정성
장기적으로 안정성이 높은 이 센서는 유지보수가 필요 없고 보정할 필요가 없습니다. 밀폐형 용접 이음새와 실링 요소가 없는 측정 셀 설계로 인해 측정 셀의 영구적인 밀봉이 보장됩니다.
LoRaWAN® 출력 신호
이 가스 밀도 센서는 쉽게 교체할 수 있는 배터리가 내장되어 있어 외부 전원 공급이 필요하지 않습니다. 센서는 통합 안테나를 통해 장거리에서도 LoRaWAN® 프로토콜을 기반으로 측정값을 안정적으로 전송합니다.
통합 알람 기능
독립적인 센서로 저밀도 또는 고온에서의 알람을 포함하여 다양한 알람 설정이 가능합니다. 측정 주파수를 전송 주파수보다 높게 설정하면 임계값에 도달하면 센서가 즉시 경고를 보낼 수 있으므로 다음 예정된 전송을 기다릴 필요가 없습니다.
임계값 경고가 트리거되지 않으면 에너지와 대역폭을 절약하기 위해 다음 전송 주기에는 마지막으로 측정된 값만 전송됩니다.