다이어프램 압력 게이지는 낮은 압력 범위에서 사용하는 것이 바람직합니다. 원형 골판지 모양의 다이어프램 소자는 넓은 작업 표면을 통해 작은 압력 범위도 안정적으로 측정할 수 있습니다.
다이어프램 압력 게이지는 EN 837-3에 따라 제조됩니다. 견고한 설계로 기계 제작, 플랜트 건설, 수처리 및 폐수 산업 분야에 특히 적합합니다.
케이스가 있는 상단 측정 플랜지와 하단 측정 플랜지는 각각 하나의 주조 부품으로 만들어집니다.
이 기기는 주강을 공격하지 않는 기체 및 액체 매체를 측정하는 데 사용됩니다.
점성이 높거나 결정화되거나 오염된 매체를 측정할 때는 오픈형 커넥션 플랜지를 사용하는 것이 좋습니다. 오픈형 커넥션 플랜지는 나사식 연결에 비해 압력 포트가 막히지 않는다는 장점이 있습니다. 개방형 연결 플랜지에 추가 플러싱 연결부가 있어 압력 챔버를 쉽게 청소할 수 있습니다.
다이어프램 요소가 있는 측정 시스템은 설계상 다이어프램이 상부 플랜지에 대해 스스로를 지지할 수 있기 때문에 과부하로부터 우수한 보호 기능을 제공합니다. 다이어프램 압력 게이지에는 이미 전체 눈금 값의 3배에 달하는 과부하 안전 기능이 표준으로 탑재되어 있습니다. 선택적으로 더 높은 과부하 안전 기능을 구현할 수 있습니다.