クレーンや保管 回収装置などの過負荷保護
ワイヤロープの過負荷保護と張力測定
クランプオンセンサーは、既存のスチールケーブルの負荷を測定するために特別に設計されています。フォーストランスデューサは、防錆仕上げの合金鋼でできています。
このフォースセンサーは、シンプルで堅牢で、ケーブルの力をコスト効率よく監視します。測定には固定ロープが使用されるため、ケーブルアンカーポイントが必要です。このために、トランスデューサーは、組み立てられたケーブルにわずかなステップでクランプされます。
計測範囲