Contrairement à un thermocouple traditionnel dont la jonction chaude est constituée par l’union physique de deux conducteurs, le type TCC crée une jonction virtuelle au point de température maximale. Grâce à cette jonction virtuelle, le capteur est capable de détecter une température maximale sur toute sa longueur. Il peut même détecter, en temps réel, la température maximale, même si
la position du point chaud change. En mettant en place plusieurs capteurs pour couvrir une grande surface, il est possible de surveiller différentes zones pour permettre la localisation du point chaud.