该系列温度变送器广泛用于过程工业中, 具有高精度、高可靠性和卓越的抗电磁干扰(EMI)性能。T38型温度变送器支持HART® 协议,因此可通过多种开放式配置工具进行配置(可互用)。此外,通过WIKAsoft-TT组态软件和PU-548型编程单元,T38型温度变送器可轻松、快捷地设置参数,且可通过一个简洁的预览界面查看配置好的参数。
WIKAsoft-TT软件不仅能选择不同类型传感器和测量范围,还能存储故障信号、阻尼和多测量点描述与调节过程。T38型变送器提供多种传感器连接组合。
在对传感器进行冗余配置(双传感器)后,一旦某个传感器出现故障,变送器会自动切换到能正常工作的另一个传感器。此外,通过冗余配置还可以激活传感器漂移检测功能。利用威卡的真实漂移检测技术,可以连续监测传感器,并可立即识别错误的测量点位。
T38型变送器具有传感器线阻监测、符合NAMUR NE89标准的传感器故障检测,以及测量范围监测等诸多监控功能。此外,该型号还集成了符合NE107标准的扩展诊断功能,可以定期进行执行全面自检,从而提高了系统安全性。