WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
Polígono Industrial
18560-000 Iperó - SP / Brasil
Tel.: +55 15 3459-9700 / 0800 979 1655
E-Mail: [email protected]
CNPJ: 61.128.500/0001-06
NIRE: 35.201.649.054
IE: 358.004.837-113
IM: 210.490.549
Sociedade por Cotas Limitadas
Registro na JUCESP: 378.850/10-6
DUNS: 89-902-7429
Complementar
Celbar GmbH
CNPJ.: 08.625.486/0001-65
D-63911 – Klingenberg/Main
Alexander-Wiegand-Str 30
Alemanha
Complementar
WIKA Alexander Wiegand Beteiligungs GmbH
CNPJ.: 05.601.727/0001-48
D-63911 – Klingenberg/Main
Alexander-Wiegand-Str 30
Alemanha
Direitos autorais
Este site de internet da WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda. está protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste site (texto, imagens, gráficos, som, vídeo e arquivos de animação, etc.) e como ele é organizado estão sujeitos a leis de direitos autorais e outras leis de proteção da propriedade intelectual. Não devem ser duplicados, transformados, modificados ou disponibilizados a terceiros, sob qualquer forma, sem o expresso consentimento por escrito da WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda.. Algumas páginas da internet da WIKA também contêm imagens que estão sujeitas a direitos autorais de terceiros. Se não houver indicação em contrário, as exigências legais serão aplicáveis a todas as marcas utilizadas.
Garantia
Este site foi elaborado com todo o cuidado possível. Nenhuma garantia pode ser realizada, a não ser a de que as informações disponibilizadas são atuais, corretas ou completas. O mesmo se aplica a todas as outras páginas da internet a que se referem os hiperlinks. A WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda. não se responsabiliza pelo conteúdo das páginas da web que pode ser obtido através dessas conexões. Além disso, a WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda. exclui-se explicitamente da responsabilidade pelos danos causados, direta ou indiretamente a partir do uso desta página da internet (desde que o dano não seja o resultado de malícia/maldade ou negligência grave).