モデルGPD-1000ガス検知器は、最小濃度のSF 6ガスの検知に使用されるため、漏れのある場所での使用に理想的に適しています。動作中、漏れのおおよその大きさは音声信号によって定量化することができます。
容易な取り扱いこの計器は、容易な取り扱いと優れた操作性により注目に値します。このモデルは軽量で人間工学形状であるため、野外フィールドでのガス検知に理想的なパートナーです。
このユニットでの漏れ検知はフレキシブルなS字管を通して行われ、また、前面にはガス取入れ口があります。交換可能な測定チップは不測の事故を防ぎ、機器の利用可能性を常に保証します。コンソールケース内のポンプは、機器の測定チップを通って吸い込まれたガス混合物を連続的に流します。
ケース付
正面図、ケース付き
"Gas presence detector, model GPD-1000"
Even if you only have 0.0003 % of SF₆ gas or its a...