Le détecteur de niveau optoélectronique type OLS-5200 est utilisé pour surveiller le niveau de liquide dans l'industrie de la construction navale. Il est constitué d'une LED infrarouge et d'un récepteur de lumière.
La lumière de la LED est dirigée vers un prisme qui forme la pointe du capteur. Tant que la pointe n'est pas immergée dans le liquide, la lumière est réfléchie par le prisme vers le récepteur.
Lorsque le liquide monte dans le récipient et entoure la pointe, le faisceau lumineux est réfracté par le liquide, de sorte que le récepteur n'est plus ou seulement faiblement atteint par la lumière et réagit à ce changement en déclenchant une opération de commutation.
Le modèle OLS-5200 a été développé pour être utilisé dans des applications maritimes et a donc été conçu pour être particulièrement résistant aux vibrations et aux chocs.